This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS7266:正在寻找单通道 XNOR

Guru**** 1570075 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS7266, SN74LVC1G57, SN74AUP1G57
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1059687/sn74hcs7266-looking-for-1ch-xnor

器件型号:SN74HCS7266
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G57SN74AUP1G57

我们正在一个封装器件中寻找与 SN74HCS7266类似的单通道 XNOR。 是否有您可以推荐的好器件?  

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G57或 SN74AUP1G57。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    只是详细阐述一下各位先生的建议。 我们没有任何 XNOR 门、只有1通道。 但是、建议使用两个 Clemen 是单通道多功能门、可配置为 XNOR 门。