This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC244-EP:ESD 信息

Guru**** 2510015 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1058896/sn74hc244-ep-esd-information

器件型号:SN74HC244-EP
主题中讨论的其他器件:SN74HC244

您好!

你好。

我们的客户正在寻找SN74HC244QPWREP 的 ESD 信息(HBM 和 CDM)。 请帮帮我们。

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    遗憾的是、我们的一些旧器件尚未通过 ESD 数据测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢您的回答。

    我们是否可以改用为 SN74HC244提供的值?



    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我相信 ESD 数据是由使用的不同裸片决定的。 如果二者 相同、则 ESD 应等效。 让我获得更多信息、我将在24小时内回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    ESD 值不会相互正确反映。 但是、HC244-EP 数据表如何提供大于2000V 的 ESD。我们可以安全地说、这是 HBM 测量(HBM = 2kV)。