This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:背对背 TXB t 双向电压电平转换器

Guru**** 2965710 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, TXB0108, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1058711/txb0108-back-to-back-txb-t-bidirectional-voltage-level-translators

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他部件:TXB0104、 SN74AXC4T774

我们使用 TXB0108RGYR 将处理器模块的 SPI 接口从1.8V 转换为3.3V。 处理器模块使用 TXB0104在内部缓冲1.8V SPI 信号(无电平转换)。 将一个 TXB 器件与另一个 TXB 器件进行后续操作是否存在任何已知问题?

SPI 信号是单向的、最后连接 到 SPI 闪存和 TPM 2.0器件、因此有两个芯片选择、TXB0108也会将其从1.8V 转换为3.3V。

TXB0108任一侧的 SPI Clk、MISO 或 MOSI 信号上没有上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 输出没有足够的驱动强度来可靠地驱动 TXB 输入。 (由于边缘加速器、它可能在实验中工作、但不能保证。)

    对于 SPI 等单向信号、请使用 SN74AXC4T774等具有缓冲输出的转换器。