This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC164:IBIS 模型

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062332/sn74hc164-ibis-model

器件型号:SN74HC164

大家好、团队、

我的客户正在为 SN74HC164PW 寻找 IBIS 模型。 我们是否有与他们分享的模型?

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    让我看看我能为您做些什么。 我可能需要创建这个模型、这需要一些时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 对于具有系列更新的器件、我们建议您在本例中更改为更新的器件 :SN74HCS164。 这将有一个 IBIS 模型供您使用。