This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:热指标与放大器;功率损耗

Guru**** 2930620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061099/sn74hc165-thermal-metric-power-loss

器件型号:SN74HC165

大家好、

1.客户想知道热指标(Θjc 或 Ψjt)和最大 Tj。

  但我们在数据表中找不到它。

  请您与我们分享这些参数吗?

此外、我们还想知道如何计算此类器件的功率损耗。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    [引用 userid="469976" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1061099/sn74hc165-thermical-metric-power-loss ]1. 客户想知道热指标(Θjc 或 Ψjt)和最大 Tj.[/quot]

    有关 Tjmax、请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? 

    对于  Θjc 和 Ψjt、请告诉我您希望此信息适用于哪些封装。 您必须给我2周时间来提交这些值的请求。  

    [引用 userid="469976" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1061099/sn74hc165-thermical-metric-power-loss ]2. 我们还想知道如何计算此类器件的功率损耗。[/quot]

    有关功率损耗、请参阅此常见问题 解答:[常见问题解答]在哪里可以找到器件的最大功率耗散? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    SN74HC165PW 正是我们目前所需要的。

    如果您有相关信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    我现在将关闭此项、并在信息返回时更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    好的。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chia、

    以下是该器件的热结果:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 105.2
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 35.7.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 51.4.
    结果- psi JT (标准数据表值) 2.5.
    结果- psi JB (标准数据表值) 50.8.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    感谢你的帮助。

    新年快乐!