This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:SN74HC595器件的架构类型

Guru**** 2643155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1065645/sn74hc595-architecture-type-of-the-sn74hc595-device

器件型号:SN74HC595

您好!

SN74HC595PWR 的架构类型是单片还是混合?

客户是否可以通过简单的方法来检查此问题?

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    我们的所有 SN74xx 器件都是单片器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在日常实践中、最简单的检查方法是在您最喜欢的牙医办公室对设备进行 X 射线检查。 非常重要。 我之前已经这样做了,为自己回答了另一个问题。 当然,在逻辑方面,所有当前制造的逻辑芯片都是单片的,尽管当您使用 SoC 和可能使用多芯片封装的存储器时,事情会“受到解释”。 当然、这些不是与传统陶瓷基板上的裸片直接等效。 传统风格的混合物价格昂贵,因此在没有替代物或成本与性能比较有利的情况下使用。 采用0402 SMT 和低于1mm^2 CSP 封装的现代 PCB 组件通常比30年前的混合组件的集成水平差。