This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16373A:Theta JC 和 theta JB 以及最高结温值

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16373A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062502/sn74lvc16373a-theta-jc-and-theta-jb-and-max-junction-temperature-values

器件型号:SN74LVC16373A

大家好  、SN74LVC16373A 的 Theta JC 和 theta JB 以及最高结温值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将为该器件使用什么封装?

    有关最高结温、请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? 

    对于其他温度值、请给我2周时间、以便与您联系。 我必须提交这些测试的请求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我需要最高工作结温、我知道最大绝对150摄氏度可能是存储温度? 最高工作结温是+125摄氏度还是+150摄氏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是完整器件型号 SN74LVC16373ADGGR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nen、

    感谢您提供器件型号。 Tstg (max)将为150 C、这意味着 Tj (max)也是150 C

    我现在将关闭此主题、并在2周内回复热结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nen、

    以下是该器件的结果:  

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 62.5
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 19.9.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 30.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 2.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 29.9
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用