This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G126:SN74LVC2G126DCU 的最高结温、θ JC 和 θ JB 值

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062504/sn74lvc2g126-max-junction-temperature-theta-jc-and-theta-jb-values-of-sn74lvc2g126dcu

器件型号:SN74LVC2G126

您好 、SN74LVC2G126DCU 的最大结温、θ JC 和 θ JB 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关最大结温、请参阅此常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? 

    对于其他值、请留出2周时间让结果返回。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我需要最高工作结温、我知道最大绝对150摄氏度可能是存储温度? 最高工作结温是+125摄氏度还是+150摄氏度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如常见问题解答中所述、最高工作结温与存储温度相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nen、

    作为您的另一个问题、我现在将关闭此主题、并在2周内返回您的热数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是器件的热结果。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 189.0
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 75.0
    Result - Theta JB (标准数据表值) 99.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 21.2.
    结果- psi JB (标准数据表值) 98.8.
    Result - Theta JC、底部(标准数据表值) 不适用