This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:TC 温度

Guru**** 2915420 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1065517/sn74lvc07a-tc-temperature

器件型号:SN74LVC07A

你(们)好

是否需要确认是否存在 TC 温度? 由于此规格仅含 Ta、两者均仅为85摄氏度、因此无论温度是宽还是标准温度、客户新项目的 Tcase 都非常高、因此我想说是否存在 Tcase 温度比较? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么规格? 数据表允许 TA 温度高达125°C

    外壳温度是多少? 客户需要在器件中耗散多少功率? (最坏的是 SOIC、允许高达140mW。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    以下是客户当前测量的温度、所有温度均超过85°C、因此我想问我们是否可以获得 Tcase 值以供参考、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN74LVC07A 的额定工作温度高达125C:

    测得的外壳温度为94.1C 时、该器件完全处于其工作温度范围内。