This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH1T45:12.5MHz 时为2.5V 至1.2V?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1065758/sn74axch1t45-2-5v-to-1-2v-at-12-5mhz

器件型号:SN74AXCH1T45

各位专家:

你好。

我们想问的是、这款1位转换器器件 SN74AXCH1T45DRY 能否在12.5MHz 下有效地将2.5V 至1.2V 信号转换?

对于此转换速率、是否有更好的解决方案?

其数据表指出、该器件可处理从1.8V 至3.3V 电压电平的高达500MHz 的转换。

谢谢!

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您所需的规格似乎仍然符合数据表规格。 我没有确切的答案、因为我们的翻译专家假期仍处于关闭状态。 让我看看我是否可以将其分配给能够给出更明确答案的人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    好极了! 感谢您的指导。

    正在等待确认。

    节日快乐!

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    该器件是一款用于数字信号的电压电平转换器。 您的12.5MHz 是数字方波信号、还是25Mbps?

    不确定您的高效含义、但该器件可以将25Mbps 信号从2.5V 向下转换为1.2V。 没有其他更好的解决方案可用于单个位数字信号。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回答。

    我的意思是12.5MHz 时钟信号、也就是数字信号。

    此致、
    阿尔基·A.