This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:tw >20ms

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1064964/sn74ahc123a-tw-20ms

器件型号:SN74AHC123A

大家好、

我想与您一起检查规格。 我发现数据表上没有显示最大值。 如果我们的 tw 需要大于20ms、这意味着我们不需要连接 Rext/Cext、这是正确的吗? 谢谢。


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    您是否希望输出 Q 脉冲宽度大于20ms?

    您必须连接一个 Rext 和 Cext、并适当配置所有引脚、然后按照图5获取适当/所需的时序。 要获得如此大的脉冲、需要较大的 RT 和 CT。脉冲的精度可能会有很大差异、但如果您只需要长于20ms 的脉冲、那么获得精确的数字并不重要。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供信息。 我发现以下规格。 该规格显示了最长持续时间。 您能告诉我 tw (max)与 Rext 和 Cext 相关吗?

    如果我们希望 tw > 20ms、我需要设置 Rt = 200k 并且 CT 至少大于10^5pF。 正确吗?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    输出脉冲宽度为 tw = K * R * C

    您突出显示的最大输出脉冲宽度是在 PVT 上测得的、不是您可以计算的值。 它仅针对您突出显示的值给出。

    随着 C 变大、K 通常更接近1、但使用该器件时、它似乎接近0.9。

    例如、如果您要设置 C = 1uF、那么

    TW = 20ms = K * R * C = 0.9 * R * 1uF

    R = 20ms /(0.9 * 1uF)= 22.2k Ω

    较大的电阻值将提供更大的延迟、因此为了确保 tw > 20ms、我将使用33k Ω 的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您提供信息。 如果我们设置适当的 R/C 值、是否可以将 TW 设置为大于1s?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是- C 值没有限制。 不过、我建议将 R 值保持在500KOhm 以下。