This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4504B:寻求 CD4504BPWR 设计建议

Guru**** 2929650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1065174/cd4504b-asking-for-the-cd4504bpwr-design-suggestion

器件型号:CD4504B

您好、先生、

 

我的客户希望设计 CD4504BPWR。

请您查看参数并提供您的意见吗?

 条件:

VCC=3.3V

VDD=7.125V

选择=低电平(CMOS-CMOS)

 

 

  1. 数据表中的 Vcc 规格是什么? 数据表中仅提供 Vdd。

      

    在以下条件下、VIH 和 VOH 是什么?

     VCC=3.3V

     VDD=7.125V

    选择=低电平(CMOS-CMOS)

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为 VCC。 VDD 列是一个测试条件(与 VCC 无关)。

    TTL 信号的高电平电压约为3.3V。您应该使用5V 电源和 TTL 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的反馈。

    您是否愿意帮助保管人解决问题? 期待看到您的反馈。

    1.请告诉我电压范围是多少?  您是说 Vcc 范围在5V~18V 之内吗?

    从下表中可以看到、Vcc 似乎只有3V? (COM 模式)

    2.请您评论一下 scheamic 并提供意见吗? VCC=3.3V、Vdd=7.125V、选择=低电平(CMOS 模式)

    在 CMOS 模式下、在以下条件下、VIH 和 VOH 的值是多少?

    VCC=3.3V、

    VDD=7.125V

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第3页的"建议运行条件"表指定了所有温度下的5V 至18V 电压范围。 图11指定了25°C 下3V 至20V 的电压范围

    2.在这个原理图中没有明显的问题。

    电源电压低于5V 时、没有保证电气特性。但电源轨附近的输入电压在任何情况下都可以工作、对于高阻抗 CMOS 输入、驱动 AFE_Bx 信号的器件在达到这些电压时都不会出现问题。