This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS02-Q1:-40°C &安培;+125°C 时的泄漏电流值

Guru**** 2797185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1064836/sn74hcs02-q1-leakage-current-value-at--40-c-125-c

器件型号:SN74HCS02-Q1

大家好、团队、

 在  Tamb=25°C 时、SN74HCS02QPWRQ1的最大输入泄漏电流被称为±1000nA   该值在-40°C 和+125°C 时是否相同

由于我要将此 IC 与 SN74HC02QPWRQ1进行比较 、因此在 Tamb=125°C 时、输入泄漏电流被称为±1000nA 但在 Tamb=25°C 时 、同样的值仅 为±100nA (最大值)。

因此、只有当我 知道 Tamb=125°C 时第一个器件的输入泄漏电流时、我才能将其与第二个器件的输入泄漏电流进行比较。

提前感谢。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 HC02等旧器件相比、HCS 系列逻辑器件更新得多、泄漏电流更低。  整个温度范围内的典型值为7nA、但我们的测试设备无法快速验证这一点、因此数据表中列出的值要大得多。