This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:SN74AUP1T34

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17, SN74AUC1G17, SN74AUP1G17, SN74AUP1G34, SN74LV1T34, SN74LVC1G34, SN74AUP1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063911/sn74aup1t34-sn74aup1t34

器件型号:SN74AUP1T34
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17SN74AUC1G17SN74AUP1G17SN74AUP1G34SN74LV1T34SN74LVC1G34

您好!

相关主题指出:

"对于下变频、您可以使用 SN74LV1T34或任何具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74LVC1G34、SN74AUP1G34、SN74LVC1G17、 SN74AUP1G17、SN74AUC1G17。

对于上变频、您可以使用 SN74LV1T34。"

但  SN74AUP1T34似乎是 引 脚1和引脚5 (对于 TSSOP-5 DCK 封装)上都有电源的罕见器件。
是否可以将上述缓冲器置于相同的占用空间中-即为缓冲器 NC 引脚1供电?

我想使用替代器件、但不要重新旋转 PCB。

谢谢、
插孔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、您可以做到这一点、而不会出现任何问题。

    -

    通常、对于逻辑器件、如果您使用标准塑料封装(DCK、DBV 等)、则 NC 引脚不会在内部连接、您可以将任何电源或信号路由到/通过它。

    对于晶圆芯片级封装(YZV、YFP 等)、NC 引脚应连接到 GND 或保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!
    感谢您的快速响应。