This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC107:74HC107与 CD74HC107相同?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1064301/cd74hc107-74hc107-same-as-cd74hc107

器件型号:CD74HC107

大家好、

 您知道74HC107 和 CD74HC107之间的区别吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您是否有更多的上下文、例如您在哪里看到"74HC107"? 如果没有器件型号前的 CD、我似乎找不到任何提及。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    74HC107、SN74HC107和 CD74HC107是由不同公司制造的相同器件。

    74HC107由飞利浦 NXP NExperia 制作。 CD74HC107由 Harris TI 制造。 通过比较其数据表可以看出、CD74HC107具有更宽的工作温度范围、并且可实现更长的输入上升/下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我可能误解了您原来的问题、因为我认为您是在访问 TI 网站的。 Clemens 的讲解非常出色。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家!

    艺术