This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:1Gbps 速度

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063767/sn74axc8t245-1gbps-speed

器件型号:SN74AXC8T245

你(们)好  

我想知道 SN74AXC8T245是否支持 RGMII 的最高速度等级(125MHz 时钟/ 1Gbps)

谢谢、此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转换器的速度是每通道指定的。 380Mbps 足以支持125MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    RGMII 规范的时序限制非常严格、系统设计在确定其是否正常工作方面可发挥重要作用。

    我不知道有任何转换器能够完全满足所有 RGMII 要求--从我所知,该规范是在假设你不会进行任何电压转换的情况下编写的。