This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T45:SN74AVC2T45YZPR 标记信息

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063842/sn74avc2t45-sn74avc2t45yzpr-marking-information

器件型号:SN74AVC2T45

您好!

您能不能帮助解释为什么这些组件会在数据表和 TI.com 上标注"TD7"而不是"TDN"。 我们有一位客户对标记提出质疑、因此我想对此进行一些解释。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设这是一个不再投入生产的器件?  如果是、则顶部标记可能与数据表中的标记不完全匹配。 这些变化基于 制造日期和地点以及其他因素。 数据表仅列出了当前生产器件的顶部标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该特定批次是2010年生产的、器件仍处于运行状态。 以下是我们在仓库中的标签图片:

    我不确定这是否能告诉您有关零件在生产时的标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-发货标签很有帮助。

    重新阅读我的初始帖子、我不太清楚。

    带有顶部标签"TD7"的器件不再投入生产、这是 SN74AVC2T45YZPR 的变体之一。 我只知道这一点、因为我检查了装配体网站、并且当前没有一个与您所描述的内容相匹配。

    数据表中的此页面是由自动系统生成的、因此从器件的当前活动版本中提取"TDN"顶部标记。 给出一个具有多个制造工厂的器件示例:

    不幸的是、一旦删除了某个站点、该信息就不再包含在系统中、因此我无法验证有关其构建的某些详细信息。

    我只能为有源器件提供支持--虽然器件型号 SN74AVC2T45YZPR 处于活动状态,但您拥有的器件已不再生产。

    话虽如此、我希望它的功能与任何其他 SN74AVC2T45YZPR 相同。 它不再生产。