This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:原理图审阅

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74AXC4T245, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063736/txs0104e-schematic-review

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC4T245、 SN74AXC4T774

尊敬的团队:

客户在   新项目上使用 TXS0104E。

您可以帮助查看原理图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个原理图没有明显的问题。

    但 TXS 用于双向信号。 对于这些单向信号、您可以使用具有缓冲输出的转换器、如 SN74AXC4T245或 SN74AXC4T774。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    我希望 TXS 输出上具有如此低的上拉电阻值会导致 VOL 显著增加。 通常、我建议不要在该器件上使用外部上拉电阻器。