This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:过冲和下冲容差

Guru**** 2512825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063452/txs0206a-overshoot-and-undershoot-tolerance

器件型号:TXS0206A

如果不超过此 IC 上的特定电流、您是否可以违反建议的过冲和下冲最大电压?

我知道这是 IC 的典型情况、电流规格不允许过多的过冲空间(rec、Max=VCCA/B)。

实际的极限可能是 ABS。 但也注意到永久性损坏。 具体而言、我会在1.8V 逻辑侧看到~200mV 的过冲。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下冲电流必须限制为50mA。 (通常情况下、这会由于钳位二极管的正向电压而自动发生;请检查 IBIS 模型。)

    没有正钳位二极管。 完全不允许输入高于4.6V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Connor、

    克莱明是正确的——但为了清晰起见,只想添加几个内容。

    对于200mV 的过冲/下冲、您无需担心。

    该器件在输入端支持高达4.6V 的电压、与 VCC 无关、因此1.8V 电源下的输入端2V 不会导致任何问题。

    负钳位二极管甚至不会在-200mV 下冲下导通。 您需要低于-500mV 才能使其开始导通。 再说一次-输入上的-200mV 没有问题。