This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2003:是否将 GREF 用作禁用?

Guru**** 2826515 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74GTL2003, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063139/sn74gtl2003-using-gref-as-a-disable

器件型号:SN74GTL2003
主题中讨论的其他器件: LSF0108

大家好、我正在考虑在背靠背配置中使用两个 SN74GTL2003、其中 S_REF1处于 V1、D_REF1/D_REF2/G_REF2处于5V、而 S_REF2处于 V2、以便在任何 V1和 V2之间形成双向电平转换器。 我之前已经这样做了、但这次我要做的是使用 G_REF1和 G_REF2作为禁用控制。

在正常运行下、我将连接 G_REF 连接到 D_REF 这些电阻器将通过200k 电阻器连接到 VCC。 对于禁用情况、我将考虑断开 G_REF 从 D_REF 开始 和连接 G_REF 接地。 这应将导通晶体管置于截止位置、并隔离总线。

您是否发现此问题?

谢谢!