This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A-EP:介绍日期与数据表上的日期

Guru**** 2513195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1063000/sn74lvc125a-ep-date-of-introduction-vs-date-on-datasheet

器件型号:SN74LVC125A-EP

Bonjour、

您能解释一下在第一份数据表上写入日期(2003年12月)和介绍日期(2006年10月13日)之间的延迟吗?

提前感谢

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    您能给我们提供介绍日期的信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 技术支持向我提供了组件介绍日期

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    我是 支持这个器件系列的三位工程师中的一位--谁告诉过你?  我需要一个链接或名称才能联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    支持案例: CS0790962

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    我需要一个名称。 不幸的是,我不与“客户支持”团队合作--我是一名工程师。

    也许您可以发布有用的信息、说明您所询问的内容以及他们所回答的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问为什么第一个数据表上的日期早于介绍日期? 存在大约3年的扩散。

     Christian Jhon Nebrida 的回答是:

    根据与我们内部团队的调查、数据表上的日期是原始数据表的日期、与产品的任何差异介绍日期无关。

    谢谢

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    我想你当时可能会误解我。

    我想知道你从哪里得到介绍日期 --它可能不同,因为系统输入了不正确的日期,或者它可能与其他东西有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    介绍日期由 Christian 给我。 我不知道他在哪里找到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-如果我能看到他们从哪里获得、我会与 Christian 联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xavier、

    我能够弄清楚这个器件有两种封装:PW 和 D,它们是在不同的日期发布的。