This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2GU04的 DIR1703E 输入 SPDIF

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2GU04, TLV3201, TLV7011, TLV7012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062479/dir1703e-input-spdif-from-sn74lvc2gu04

主题中讨论的其他器件:SN74LVC2GU04TLV3201TLV7011TLV7012

您好!

我们正在查看 TAS5001-5122C2EVM 应用报告。 附件。

e2e.ti.com/.../0451.DASF00654-_2800_1_2900_.pdf

对 SN74LVC2GU04的 SPDIF 输入有一个问题。

C100之后的 SPDIF 输入为纯交流电、峰间电压为600mV。 这是在假设电容器移除所有直流内容后发生的。

 SN74LVC2GU04如何将此电压电平设置为高/低电平? 数据表显示、高逻辑电路所需的最小电压为2.5V。

请帮助我们理解。

谢谢
AT能量 收集器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC2GU04是一款非缓冲反向器、这意味着 I/O 引脚直接连接到构成反向器的两个 MOSFET、并且您可以使用这些晶体管的模拟属性来创建模拟放大器。 R102将输入偏置至大约 VCC/2、该值应接近开关阈值。 第二个逆变器进一步放大信号、从而使输出电压达到有效的逻辑电平。

    如今、我建议改用快速比较器(例如 TLV7011、TLV3201)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 它实际上在输入端提供偏移、因此输入电压不会摆动为负\

    尝试查看 TLV7012