This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS373:什么技术?

Guru**** 2864080 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS373, SN74AHCT373, SN74LV373AT, SN74LVC373A, SN74AHC373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062668/sn74ls373-what-technology

器件型号:SN74LS373
主题中讨论的其他器件: SN74AHCT373SN74LV373ATSN74LVC373ASN74AHC373

各位专家:

你好。 需要您的确认。

 SN74LS373 (来自 LS 系列)是基于双极的技术还是 CMOS?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    双极。

    "逻辑器件指南"包含这种类型的信息、是用于解答其他逻辑器件问题 的便捷参考:逻辑器件指南 

    -

    下面是一个片段:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您分享相关指南。

    客户还在为 SN74LS373N 寻求替代方案、我 从我们的产品系列中选择了此(链接)筛选列表、您能否确认哪一项适用?

    谢谢!

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    视情况而定。

    连接到器件的是什么?

    更具体地说:

    输入信号是什么样的(波形最好、100ns/div 或更小的时间刻度)?

    负载是多少? 通常原理图会有所帮助、但不会包含100%的详细信息。

    它们是否需要引脚对引脚的替换(即零板更改)?

    我要告诉他们、有机会将他们的逻辑更新为不是那么过时和耗电的东西... 但我知道这并不总是一个选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有更多信息、该替代产品应该具有 TTL 兼容输入。 最现代 CMOS 系列中的器件也是最便宜的器件。 使用 SN74AHCT373或 SN74LV373AT (后者具有更高的驱动强度)。

    如果客户改用较低的电源电压、请使用具有普通 CMOS 输入的器件、例如 SN74AHC373或 SN74LVC373A。