This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:IBIS 模型在模拟 PMBus 接口的 SDA 网络时出现问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061735/txs0104e-issue-with-ibis-model-in-simulating-sda-net-of-pmbus-interface

器件型号:TXS0104E

您好!

我尝试在之间的 Hyperlynx 工具中模拟 PMBus SDA 网络

  1. 两个电压转换器
  2. 当从-转换器是驱动器、而主- FPGA 是接收器时

在这两种情况下、输出将变为高电平至3.3V、但总线上无活动。

注意:线路上有一个外部10K 上拉电阻器、被拉至3.3V。

请对此问题提供支持。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himaja、

    IBIS 模型不用于仿真器件之间的逻辑功能。 IBIS 模型用于根据其输出上存在的内容查看输出波形。 基本上 IBIS 是为了实现信号完整性、因此您不会获得与其他芯片进行通信的功能。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    由于引脚电容、我尝试获得时序延迟、我基本上将输出连接到同一芯片的输入、一个用作驱动器、另一个用作接收器。 我不是在尝试确定逻辑功能。

    此致、

    Himaja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Himaja、

    好的、您可以共享 Hyperlynx 项目文件吗?

    我不关注问题是什么。 您认为总线上没有任何活动意味着什么?

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我无法共享项目文件、因为它未在此处上传。 因此、连接剪子以供参考。

    U02XLTR0.3引脚 A2是驱动器、U01XLTR0.12引脚 B2接收器。 Hyperlynx 中交互式仿真的输出波形如下所示。

    希望您能对这个问题有所了解。

    此致、

    Himaja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Himaja、您好!

    您能否仅在将电阻或电容负载接地的情况下测试器件并验证模型是否正确加载?

    我恐怕我没有使用 Hyperlynx 的许可证,所以我不能自己测试它--但我也不能阅读提供的原理图(太模糊)。