This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G11:SN74LVC1G11DCKRG4直流采样的芯片尺寸和方向:2117与其他两(2)个采样的芯片尺寸和方向不同、焊接测试失败。

Guru**** 2534080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062604/sn74lvc1g11-sn74lvc1g11dckrg4-the-size-and-orientation-of-the-die-for-the-sample-of-dc-2117-is-different-to-that-of-the-other-two-2-samples-and-solder-testing-failed

器件型号:SN74LVC1G11

您好!

SN74LVC1G11DCKRG4   

直流采样芯片的尺寸和方向:2117与另一个芯片的尺寸和方向不同
两(2)个样本。

样本未通过可焊性测试。

 直流裸片:2117与另一个裸片不同
两(2)个样本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看并说明为什么使用不同芯片的新直流电并且  焊料测试很容易失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grace 您好、

    这不是可通过 E2E 解决的问题类型。 我们可以帮助解决系统设计和器件使用问题。 对于质量或故障、需要进行更深入的分析。

    请与您的供应商一起开始退货/ FA。