This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02612:机械制图页(21和22)中封装的引脚位置与数据表的其余部分不同

Guru**** 2416220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062597/txs02612-pin-locations-on-the-package-in-mechanical-drawing-pages-21-and-22-are-different-than-rest-of-the-datasheet

器件型号:TXS02612

您好!  

机械制图页(21和22)中封装上的引脚位置与数据表的其余部分不同。 机械制图第21页和22页中的这些视图是集成电路封装的底视图?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Doner、

    是的、机械图纸显示底视图。 如果您在水平轴上翻转它、您应该会看到它与引脚相匹配。