This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G04:VCC 和 VI

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062421/sn74auc1g04-vcc-and-vi

器件型号:SN74AUC1G04

尊敬的团队


PIN5的 VCC 是否仅为 IC 供电? 还是它必须对应于 PIN2的信号电压?

如果 SW_CTRL_N 是3.3V 信号、则 VCC 连接到1.8V 是否会出现问题?

非常感谢

丹尼