This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G32:NiPdAu / NIPDAUAG

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062236/sn74aup1g32-nipdau-nipdauag

器件型号:SN74AUP1G32

您好!

请问 NiPdAu / NIPDAUAG 有何不同?

它可能会影响回流温度或其他什么?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    通常、客户无法辨别差异。 NIPDAUAG 是一种粗糙的引线框。 这会增加表面积、从而增加附着力。