This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14:有关 VCC =断电时输入电压的问题

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1062139/sn74ahc14-question-about-input-voltage-when-vcc-powered-off

器件型号:SN74AHC14

是我对 ABS 的理解。 数据表中的最大规格正确、即:

1) 1)输入电压规格为-0.5V ~ 7V。
这意味着输入引脚和 Vcc 之间没有保护/钳位二极管、是吗?
如果存在、通常数据表将最大输入电压指定为 VCC+0.3V 或其他值、以指示二极管压降。

2) 2)可以在断电(VCC = 0V)时向器件施加输入信号、是吗?

3) 3)如果断电只是 VCC 连接到高阻抗节点、会怎么样?

4) 4)如果在 VCC 断电时施加了信号、您会想到哪种行为?

编辑:我找到了此文档: AHC/AHCT 设计者指南

图11显示了 VCC = 0V 时的 Vo / IO 关系。
我的理解是否正确、即输出在 VCC = 0V 时为高阻态、即使输入可能为3.3V 或5V?
然后、如果在外部向 Vo 施加一定的电压、图11显示了给定总线上的电压、有多少电流将流入或流出引脚。
对吧?

谢谢、

Darren