This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244AZQNR 建议使用 P2P 解决方案

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061311/sn74lvc244azqnr-recommend-p2p-solution

主题中讨论的其他器件:SN74LVC244A

尊敬的团队:

您是否可以共享 SN74LVC244AZQNR 的 P2P 解决方案? 感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在此处看到一个类似的问题得到解答: SN74LVCH16374A:BGA 封装替代 产品。

    正如 Emrys 所解释的、我们的 TI 产品系列中的 BGA 封装现已停产。 检查器件页面上的"封装|引脚|尺寸"选项卡将提供最新的封装选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    您是否会推荐其他 替代  SN74LVC244AZQNR 的 BGA 封装替代方案和功能?  TVSOP 封装对于两年前已经进行布局的客户来说太大。 感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 P2P 替换、也没有 BGA 替换。

    SN74LVC244A 的最小封装是 SN74LVC244ARWPR。