This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS126-Q1:SPI PCB 板间通信

Guru**** 2944400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061849/sn74hcs126-q1-spi-pcb-inter-board-communication

器件型号:SN74HCS126-Q1

大家好、

我想向您咨询、如果我们想实现 SPI PCB 板间通信、您能给我一些建议吗? 如何增强 SPI 抗干扰能力? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    与您的第二个问题相同、我们将在专家返回办公室后立即与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    这与您提出的另一个问题看起来没有什么不同、因此我将向您介绍我回复的另一篇文章、并将关闭这篇文章。 如果我错了、我可以随意发布、它将重新打开线程。