This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT245:ESD 信息

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061923/sn74act245-esd-information

器件型号:SN74ACT245

您好!

你好。

我们的客户正在寻找SN74ACT245N 和 SN74ACT245PW 的 ESD 信息(HBM 和 CDM)。 请帮帮我们。

感谢你的帮助。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    这些器件的 CDM 为1.5kV。 HBM 数据不可用。