This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A:输出引脚上的正钳位二极管

Guru**** 2972500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061612/sn74lvc07a-the-positive-clamp-diode-on-output-pin

器件型号:SN74LVC07A

尊敬的先生:

您是否会确认输出引脚内部是否存在正钳位二极管?

从 SN74LVC07数据表的第5页 6.1绝对最大额定值中 可以看出、Vo 被限制在6.5V、 但 IOK 只列出 了灌电流(-50mA)、无拉电流50mA。

问题背景: Delta 使用此器 件与+3.3V VCC 电源、但输出引脚通过3k Ω 上拉电阻器与+6.5V 连接。  对客户有任何风险?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    由于输出电压的设定值、该器件中没有输出钳位二极管。 只要输出保持在给定的范围内、器件就可以正常工作。