This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:OE 禁用10uA 时 IOZ 输出泄漏?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, TMUX7412F, SN74AUP1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061182/sn74lvc1g125-ioz-output-leakage-when-oe-disabled-10ua

器件型号:SN74LVC1G125
主题中讨论的其他器件: TMUX7412FSN74AUP1G125

您好!

我们希望设计一个电路、在启动时进行电阻值检测、但可以通过外部使能信号强制拉高。 为此、我们将使用 SN74LVC1G125。 基本总结是让 EN 转到 OE、3.3V 直接短接到 A 和 VIN、Y 连接到 我们的 ADC (集成了电流源)、并将电阻器连接到 GND。 启动期间、ENABLE 为低电平、ADC 电流源打开并检查电阻值、然后关闭。 使能端变为高电平、Y 引脚也变为高电平。

当计算电阻值时、OE =低电平时进入 Y 引脚的泄漏对于我们至关重要。 我认为参数 IOZ 是正确的、但我想确认这一点吗?

如果是、我们是否可以使用任何条件来降低该数字? 例如、温度< 50°C 通常只有1uA? 不需要更改数据表、只是一般性指导。 由于其电流源较弱、10uA 过高、无法使我们的 ADC 正确区分电阻器值。

谢谢、

Kevin LaRosa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、IOZ 描述了流入被禁用输出的泄漏电流。

    一般而言、泄漏电流在50°C 以上时会变得明显 (例如、请参阅 TMUX7412F 数据表中的图7-13。)

    AUP 器件(例如 SN74AUP1G125)的泄漏电流较低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美-感谢您推荐 AUP 器件-这是满足我需求的完美选择!