This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCT273:SN74HCT273NSR ESD (HBM/CDM)规范

Guru**** 2501885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061190/sn74hct273-sn74hct273nsr-esd-hbm-cdm-spec

器件型号:SN74HCT273

你(们)好
您能告诉我们以下各项的 ESD (HBM/CDM)规格吗?

SN74HCT273NSR

此致"
米南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Minami。

    我可以找到的唯一有关该器件的 ESD 信息是 HBM = 3kV。