This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:关于最大传输速率

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061264/sn74lvc2g07-about-the-max-transmission-rate

器件型号:SN74LVC2G07

大家好、

我的客户希望将 SN74LVC2G07用于 BMC OUT VGA 信号缓冲器、以实现3.3V 至5V 的电压;

 我想知道 SN74LVC2G07的最大传输速率、谢谢。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     具有3.3电源和推挽输出的 LVC 器件最高支持175MHz。 但 SN74LVC2G07具有开漏输出;其速度也受上拉电阻器和电缆电容形成的 RC 低通滤波器的限制。