This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:具有使能控制的缓冲器

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G32, SN74LVC1G97, SN74LVC1G57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1061194/sn74lvc1g07-buffer-with-enable-control

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G32SN74LVC1G97SN74LVC1G57

您好、先生、

请问我们是否有带使能引脚控制的缓冲器?

我需要同相、开漏输出和一个通道缓冲器。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有此功能的单个器件。

    如果使能信号为低电平有效、则可以在 SN74LVC1G07前面放置或门(例如 SN74LVC1G32)。
    如果使能信号为高电平有效、则需要一个具有反相输入的或门、即 SN74LVC1G57或 SN74LVC1G97。