This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:有关在单个器件中进行多电压转换的问题

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1060904/lsf0204-q1-the-questions-on-multiple-voltage-translation-in-single-device

器件型号:LSF0204-Q1

您好 BU 团队

您是否可以帮助仔细检查数据表中图8-4中的应用是否正确?

  B3/4的 VOL/VOH 或 VIL/VIH 是什么?

 B1/2的 VOL/VOH 或 VIL/VIH 是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上拉电压不需要与 Vref_A 或 Vref_B 相同;唯一的限制是没有电压必须低于 Vref_A (这是该图中的错误。)

    LSF 没有数字输入或输出、因此没有 VIX/VOX 规格。 对于低于 Vref_A 的电压、它的行为类似于模拟开关。 (当开关闭合时、它直接连接 A 侧和 B 侧;其电阻由 Ron 指定。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、该图像不正确、我认为应该是5V。有关 LSF 系列的培训视频将介绍这些器件的工作原理、并有助于实现。