This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC244:与 SN74AHC244Q 的区别

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC244, SN74AHC244Q, SN74AHC244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1132938/sn74ahc244-difference-from-sn74ahc244q

器件型号:SN74AHC244

大家好、


我对 SN74AHC244有疑问。

我们正在考虑将 SN74AHC244Q 作为 SN74AHC244的替代产品。
SN74AHC244和 SN74AHC244Q 有何区别?
我检查了数据表、没有差异。


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    • Q 器件满足汽车性能要求
    • 支持客户特定配置控制以及重大变更审批

    SN74AHC244PWR 仅运行高达85°C

    SN74AHC244Q 和 SN74AHC244-Q1数据表均未提及 AEC-Q100认证、但我希望后者具有该认证。

    如果您只关心电气特性、那么这三个器件是可互换的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements、

    感谢您的回答。
    请告诉我 SN74AHC244Q 和 SN74AHC244-Q1具有不同产品名称的原因。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    我在 SN74AHC244QPWRQ1 和 SN74AHC244QPWR 之间进行了对比检查、发现这两个器件是相同的-物理结构、电气特性和资质都是相同的。

    我可以看到的唯一区别是数据表:

    * SN74AHC244-Q1列出了 ESD 额定值

    * SN74AHC244Q 列出了闩锁性能

    由于它们在物理和电气方面是相同的-这两个额定值都适用于两个器件。

    [引用 userid="388934" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum 1132938/sn74ahc244-differy-ffrom sn74ahc244q/4204781#4204781"]请告诉我 SN74AHC244Q 和 SN74AHC244-Q1具有不同产品名称的原因。

    我看到这些器件在不同的日期发布、其中"Q"器件首先发布。 可能是器件在所有资质认证完成之前发布了、因此发布了一组不符合 AEC-Q100要求的有限资质认证- 但我无法知道、因为我的记录现在显示它符合与另一个器件相同的所有条件。