This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]逻辑器件如何响应短路或开路?

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133138/faq-how-will-a-logic-device-respond-to-a-short-or-open-circuit

这仅作为信息提供、并不保证器件在所述条件下的性能。 这不是引脚 FMEA 文档、因为标准逻辑器件的额定值不是"功能安全"。 有关功能安全器件、请参阅 ti.com/functionalsafety
TI 对应用帮助或购买者产品的设计不承担任何责任。 购买者应对其使用 TI 组件的产品和应用负责。 为尽量减少与买方产品和应用程序相关的风险,买方应提供充分的设计和操作安全措施。

-

表1. 故障影响定义

类别 故障影响
A 影响功能的潜在器件损坏
B 器件未损坏、但功能丧失
C 器件未损坏、但性能下降
D 无器件损坏、对功能或性能没有影响

-

表2. 引脚对地短路的分析

引脚名称 潜在故障影响的描述 故障影响类别
输入 输入引脚功能已定义、例如输入为低电平-请参阅器件功能表
(例如、如果缓冲器输入为 GND、输出将始终驱动为低电平)
B
输出 会导致输出电流过大、输出将不会切换
(例如、如果缓冲器输出接地短路并且尝试驱动至 VCC)
A
VCC 器件不会通电、因为器件外部存在短路
在这种情况下可能会发生系统级损坏
B
GND 正常工作 D

-

表3. 引脚开路分析

引脚名称 潜在故障影响的描述 故障影响类别
输入 引脚悬空、可更改输出状态并导致从 VCC 到 GND 的电流过大
请参阅慢速或浮点 CMOS 输入的影响- ti.com/lit/scba004   
A
输出 正常工作 D
VCC 器件将不会通电 B
GND 器件将不会通电 B

-

表4. 引脚对 VCC 短路的分析  

引脚名称 潜在故障影响的描述 故障影响类别
输入 输入引脚功能已定义、例如输入为高电平-请参阅器件功能表
(例如、如果缓冲器输入为 VCC、输出将始终驱动为高电平)
B
输出 会导致输出电流过大、输出将不会切换
(例如、如果缓冲器输出短接至 VCC 并尝试驱动至 GND)
A
VCC 正常工作 D
GND 器件不会通电、因为器件外部存在短路
在这种情况下可能会发生系统级损坏
B

-

表5. 引脚对下一个更高引脚编号短路的分析

引脚名称 短接至 潜在故障影响的描述 故障影响类别
输入 输入 两个输入短<Input Voltage<VIH in which case excessive supply current to gnd may cause damage 接在一起不会造成损坏、除非存在驱动输入的外部总线争用、这样 VCCR 就会被损坏
在这种情况下可能会发生系统级损坏
A
输入 输出 会导致输出电流过大、输出将不会切换
(例如、如果逆变器输入对输出短路)
A
输出 输出 会导致输出电流过大、输出将不会切换
(例如、如果一个输出驱动至 VCC、另一个输出驱动至 GND)
A
GND VCC 器件不会通电、因为器件外部存在短路
在这种情况下可能会发生系统级损坏
B
常闭 任何引脚 未连接到任何引脚不会损坏器件、因为未连接引脚没有内部连接。 D
DNU 任何引脚 禁止使用连接到任何引脚可能会损坏器件。 A