This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:TXS0104E 与 TXS0102

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133414/txs0104e-txs0104e-vs-txs0102

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、

我有一个产品查询、了解 TXS0102与 TXS0104E 之间的差异。

 

TXS0104E 与 TXS0102有何区别?

他们正在研究 I2C 电平转换的区别。

它们看起来非常相似、但开关特性有一些细微的差异。

TXS00102看起来稍微慢一些、但我希望较小的器件具有较低的传播延迟。  

 我们应该注意的硅设计是否存在差异、和/或是什么导致了开关特性差异?

 

“E”代表什么?

我相信“E”是为了在 TXS00104E 上增加 ESD 保护,您能确认吗?

                    TXS0104E                                         TXS0102

 

谢谢、

Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一相关的差异是通道数量。

    ESD 额定值相似。 TXS0102的额定值更适合 HBM、CDM 和 MM、只是未经 IEC 测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这是否有助于解决您的疑虑? 如果没有,请进一步澄清任何其他问题,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    感谢您的澄清。 我们可以关闭该线程。

    谢谢、

    Chris