This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:优于纯 MOS

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133889/txs0102-benefit-over-pure-mos

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件:LSF0102

大家好、

如您所知

一些客户可能使用 MOS 来调节 I2C 之间的电压电平。

您是否会比较使用纯 MOS 方法的缺点?

或者使用我们的电平位移 IC 有什么好处

此致、

Fred  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普通 MOSFET 类似于 LSF010x 器件。

    TXS 具有边缘加速器(支持更高的速度)、集成上拉电阻器和 ESD 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    LSF0102和普通 MOSFET 如何?

    有什么比较吗? 尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0102仅包含三个 MOSFET、它们的栅极连接在一起。 (第三个晶体管允许将栅极电压保持在 Vref_A 以上、以便在下变频时将电压钳位到 Vref_A、而不会在输出上拉、但具有200 kΩ 电阻器的电路会使许多人感到困惑。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    相比普通 MOS 有多大优势?

    我是指 LSF0102

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、主要是尺寸。