This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:应用查询

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133935/sn74avc16t245-application-inquiry

器件型号:SN74AVC16T245

大家好、团队、

我的客户想知道器件(74AVC16T245DGGRG4)可以完全运行的最高结温(不是环境温度、而是结温)? 数据表显示 、仅用于应力筛查的150C 绝对最大结温不含功能。  

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在85°C 的环境温度下不保证正常运行。

    工作结温的常见限值为125°C 或150°C

    在 TVSOP 中、当建议的最大直流负载为16×12mA×0.7V≈134mW 时、结温将为85°C + 82.5°C/W×134mW ≈96°C、这肯定是安全的。 当 CPD ≈17pF 时、每个 MHz 大约增加0.25°C