This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104

Guru**** 2673945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133925/txb0104-txb0104

器件型号:TXB0104

尊敬的 TI 团队:

我计划使用 TXU0304PWR、 TXU0202DCUR 电平转换器。

这些部件将由 USB-6001多功能 I/O 控制、其 最大数字 O/P 电流为4.5mA。

但根据  TXU0304PWR 数据表、在5V 电压下需要12mA 的驱动电流、如下所示。

请告诉我是否可以    将 TXU0304PWR 和 TXU0202DCUR 与 USB-6001配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流会告诉您可以从 TXU 输出多少电流。 输入电流被指定为 II TXU 与 USB-6001兼容。