This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:SN74LVC1G126:PSpice 模型错误:值必须单调增加

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133261/sn74lvc1g126-sn74lvc1g126-pspice-model-error-values-must-be-monotonic-increasing

器件型号:SN74LVC1G126

您好!

 我通过  以下链接使用 SN74LVC1G126 HSpice 模式:

https://www.ti.com.cn/product/cn/SN74LVC1G126#design-tools-simulation

它在 PSpice,中报告了"值必须单调增加"、我如何适应它? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是否确定您未使用 PSpice 行为模型? PSpice 不支持 HSpice 模型。

    -

    我假设您使用的是 PSpice 行为模型、因为我知道这是我们一些模型的一个问题。 如果您打开.cir 文件并查看代码底部、您将找到此部分(第186行至204行):

    .SUBCKT LOGIC_TRI_STATE_OUTPUT_LVC_1i_AND_Tristate_CMOS_SN74LVC1G126 IN OUT OEZ VCC VEE
    EROH NROH VEE TABLE {V(VCC,VEE)} = 
    +(1.65,112.5) 
    +(2.3,50) 
    +(3,37.5) 
    +(3,29.1666666666667) 
    +(4.5,21.875) 
    EROL NROL VEE TABLE {V(VCC,VEE)} = 
    +(1.65,112.5) 
    +(2.3,37.5) 
    +(3,25) 
    +(3,22.9166666666667) 
    +(4.5,17.1875) 
    EOEZ N2 VEE VALUE = {V(OEZ,VEE)} 
    E1 N1 VEE VALUE = {V(VCC,VEE)*V(IN,VEE)*V(N2,VEE)} 
    GOUT N1 OUT VALUE = {V(N1,OUT)*V(N2,VEE)*(V(IN,VEE)/V(NROH,VEE) + (1 - V(IN,VEE))/V(NROL,VEE))} 
    LOUT N1 OUT .1n 
    ROUT OUT VEE 1E8 
    .ENDS 

    EROH 和 EROL 表中的值不正确--你可以看到"3"有两个值导致非单调错误。

    要修复代码、请将其更改为以下内容:

    .SUBCKT LOGIC_TRI_STATE_OUTPUT_LVC_1i_AND_Tristate_CMOS_SN74LVC1G126 IN OUT OEZ VCC VEE
    EROH NROH VEE TABLE {V(VCC,VEE)} = 
    +(1.65,112.5) 
    +(2.3,50) 
    +(3,33.3) 
    +(4.5,21.875) 
    EROL NROL VEE TABLE {V(VCC,VEE)} = 
    +(1.65,112.5) 
    +(2.3,37.5) 
    +(3,24) 
    +(4.5,17.1875) 
    EOEZ N2 VEE VALUE = {V(OEZ,VEE)} 
    E1 N1 VEE VALUE = {V(VCC,VEE)*V(IN,VEE)*V(N2,VEE)} 
    GOUT N1 OUT VALUE = {V(N1,OUT)*V(N2,VEE)*(V(IN,VEE)/V(NROH,VEE) + (1 - V(IN,VEE))/V(NROL,VEE))} 
    LOUT N1 OUT .1n 
    ROUT OUT VEE 1E8 
    .ENDS 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys 您好!  

       很抱歉、这 是 PSpice 行为模型。 更正该值后,模型可用,感谢您的帮助。