This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:750kHz 信号时输出信号的信号完整性不良。

Guru**** 2507445 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXU0204, TXU0304, SN74LXC8T245, SN74AVC8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133406/lsf0204-bad-signal-integrity-at-the-output-signal-with-a-750khz-signal

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXU0204TXU0304SN74LXC8T245SN74AVC8T245SN74AXC8T245

大家好、团队、

我使用 LSF0204作为3.3V 至5V 的电平转换器、但我们在输出端遇到了意外行为。 我们尝试了不同的上拉电阻、输出不好。 这是我们的电路。

这是输出

Output signal using 1k and 1.8k pull-ups

您可以看到、输出未达到5V、信号看起来很差。 频率并不是很高、它低于1MHz。 我们更改了上拉电阻的值、并且有类似的行为、只是不同的偏移。 另一个详细信息是、只要电阻器根据数据表值较小、最大电平就不会达到5V。  

请就此提供建议吗?

谢谢

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    请注意、提供的原理图不是完整的原理图、波形未显示输入和输出行为。 但是、您使用的是具有非自动双向信号的自动双向器件、建议将 TXU0204 / TXU0304用于 SPI 信号。

    另请注意、使用的 LSF 器件是无源 FET、如果输出不是漏极开路或泄漏电流不大于1uA、则不需要在低侧上拉。 请帮助查看 [常见问题解答] LSF 转换器如何工作? 如需进一步澄清,谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    非常感谢您的回答。 在 VerfA 上、我有一个 uC、它是源存储器和 EEPROM 存储器(此时不使用)。 在 VREFB 侧、目前我没有任何连接、但它连接到连接器、计划连接到另一个板、该板将作为使用相同 uC 的从器件工作。 根据您的建议、这意味着该 LSF 不适用于 SPI 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    请注意、建议使用小于70pF 的电容、连接器将具有额外的电容、从而影响您的信号。

    但是、SPI 应用通常 具有与您显示的 B1 >、B2 > B3 <的应用类似的固定方向; 由于自动双向转换器有许多限制、因为它们实际上不知道所需的方向并且不能用作缓冲器 、因此不建议在不转换自动双向信号的应用中使用(<每个通道的>)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我忘记提到连接器前面还有铁氧体、您认为这种铁氧体会影响它们吗?

    了解电容限制是很好的、感谢您确认了双向效应。  

     TXS0108EPWR 在信号方面有类似的情况、我使用的是双向电平转换器、信号只有一个方向。 您可以推荐一款可用的产品吗?

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    关于低侧不需要上拉的评论、这是否适用于两侧? 那么、这意味着我应该移除 R37-R39或 R37、R38和 R40?

    此致

    弗朗西斯科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    我认为铁氧体应该是电阻性的、有助于处理反射、而不是电容太大、因此这不应该成为问题。 但是、去耦电容器 也应 靠近/靠近器件(如果适用、不应使用铁氧体磁珠与器件分离)。

    [引用 userid="508073" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133406/lsf0204-bad-signal-integrity-at-the-output-signal-with-a-750khz-signal/4206837 #4206837"]关于低侧不需要上拉电阻的注释、这是否适用于两侧? 因此、这意味着我应该移除 R37-R39或 R37、R38和 R40?[/引述]

    这适用于较低的电源电压、即3.3V 侧。 因此 、A 端口上的上拉电阻。

    对于5V 应用、请再次确认您是使用高阻抗驱动器还是低阻抗驱动器进行驱动;因为该器件旨在驱动电容(高阻抗)负载。 此外、再次确认驱动器的驱动强度、以帮助验证输出 VOH、由于器件是无源开关、该输出 VOH 在很大程度上取决于 RC 上拉电路的强度。

    对于 TXS 应用、TXU 建议也适用于所有固定方向。 但是、是否使用了全部8个通道? 如果是这样、诸如 SN74LXC8T245之类的方向控制缓冲器应该可以正常工作、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我们刚刚找到了问题。 它是 TVS 电容值。 您能否为该电平转换器推荐一款出色的电视?

    关于其他建议 SN74LXC8T245、我找不到库存、这就是我使用 TXS0108EPWR 的原因。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您的分享。  

    [引用 userid="508073" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133406/lsf0204-bad-signal-integrity-at-the-output-signal-with-a-750khz-signal/4207268 #4207268]\n 我们刚刚发现了此问题。 它是 TVS 电容值。 您能否为该电平转换器推荐一款性能良好的电视?

     只要负载的总寄生电容不超过大于70pF、任何电容都可以正常工作。

    TVS 的 ESD 保护主要目的是什么? 如果是、请注意、该器件还具有器件级 ESD 保护、用于在 ESD 安全的制造环境中保护 IC。 请参阅 系统级 ESD 电路保护的设计注意  事项、进一步阐明器件级 ESD 保护和系统级 ESD 保护之间的差异。

    TI 还提供各种 ESD 保护器件、如果放置得当、可防止对该器件造成损坏。 有关    系统级 ESD 保护器件、请参阅 www.ti.com/.../overview.html。

    [引用 userid="508073" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133406/lsf0204-bad-signal-integrity-at-the-output-signal-with-a-750khz-signal/4207268 #4207268"]关于另一条建议 SN74LXC8T245、我找不到库存、这就是我使用 TXS0108EPWR[/quot]的原因

    另请参见 可用的 LXC8T 器件。 SN74AXC8T245 / SN74AVC8T245也应该能够正常工作、因为它们的方向可以受到控制、这一点非常感谢。

    此致、

    Michael。