主题中讨论的其他器件: TXU0204、 TXU0304、 SN74LXC8T245、 SN74AVC8T245、 SN74AXC8T245
大家好、团队、
我使用 LSF0204作为3.3V 至5V 的电平转换器、但我们在输出端遇到了意外行为。 我们尝试了不同的上拉电阻、输出不好。 这是我们的电路。
这是输出
您可以看到、输出未达到5V、信号看起来很差。 频率并不是很高、它低于1MHz。 我们更改了上拉电阻的值、并且有类似的行为、只是不同的偏移。 另一个详细信息是、只要电阻器根据数据表值较小、最大电平就不会达到5V。
请就此提供建议吗?
谢谢
弗朗西斯科