This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G04:从 BGA 焊球的角度来看、SN74LVC3G04YZPR 的引脚排列。

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133744/sn74lvc3g04-pinouts-for-sn74lvc3g04yzpr-in-term-of-bga-balls

器件型号:SN74LVC3G04

请澄清在 BGA 焊球、A1、A2、B1、B2、C1、C2和 D1、D2方面 SN74LVC3G04YZPR 的引脚排列。

数据表将 BGA 称为1、2、3、4、5、6、7和8。  占用空间是根据 A1、A2等定义的 我想确保没有映射问题、需要澄清。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuong:

    引脚 A1和引脚1等效于匹配两个图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。