This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT32:热特性

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1053043/sn74act32-thermal-characteristics

器件型号:SN74ACT32

大家好、我叫 Jesus Martinez、是 L3Harris 的热分析专家。 我们正在其中一个设计中使用此组件、我正在寻找以下信息:

最大工作结温:°C

结至电路板热阻:°C/W

结至顶部热阻:°C/W

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    您是否拥有您想要获取此信息的器件的特定封装和器件型号? 我必须发送请求以获取"结至电路板"和"结至顶部"的信息。 此报告将有大约两周的周转时间。  

    同时 、对于结温、您可以参阅以下常见问题解答: [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、 器件型号:SN74ACT32封装:D

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、耶稣:

    很抱歉耽误你的回答。 以下是器件的热性能:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值) 103.4
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 59.8.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 59.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 20.8.
    结果- psi JB (标准数据表值) 58.9.