This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T774:输入抖动引入了输出

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1056573/sn74avc4t774-input-jitter-introduced-the-output

器件型号:SN74AVC4T774
主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74AXC4T774

您好!

我的客户遇到测试抖动问题。

CS 信号进入 SN74AVC4T774PWR 引脚 A3并在 B3输出、电路如所附。

输入抖动引入了输出脉冲、波形也随附。

您是否知道为什么会出现这种情况?

我们如何   解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 Δt Δv 违反了 μ V/μ s 限制。

    添加施密特触发缓冲器、或使用具有集成施密特触发输入的转换器、例如 TXU0304。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    由于 P2P 解决方案要求、他们是否可以使用 SN74AXC4T774来替代  SN74AVC4T774并改善抖动问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T774没有施密特触发输入。 该信号太慢、没有施密特触发输入的器件都不会产生任何作用。